结果:找到"舵机 智能家居 智能马桶 舵机传动",相关内容1000条
  • PWM信号控制舵机原理
  • 现在常用的舵机控制信号主要有PWM信号和串口总线信号两种:其中PWM信号控制比较简单,但是功能只有一个即控制舵机转动;串口总线信号控制则比较复杂,需要控制器有串口输出功能,但是能实现较多的功能,除了可以控制舵机转动外还可以获取舵机的各种信息以及对舵机进行各种设置,具体需要配合相应的协议文件使用。以下描述怎么使用PWM信号控制舵机:PWM信号:一种周期固定脉宽(高电平宽度)可变的连续电平信号。PWM信号产生方式有两种:第一种:由MCU的普通GPIO口输出,分辨率较低,程序比较复杂,需要使用到定时器;第二种:由MCU的硬件PWM输出,分辨率较高,可以达到1us或更小,程序比较简单,须要MCU具备...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PWM 控制 发帖人:DSpower 发帖时间:2024-02-21 11:30:00
  • 舵机在智能扫地机器人中的应用与优势
  • 在智能家居设备越来越普及的今天,扫地机器人和洗地机行业也越来越内卷,都在追求技术创新,而我接下来介绍的这一款产品,在扩展扫地机和洗地机功能方面起到了重要作用,它就是舵机——一种具备角度转动的执行部件,一个小型的伺服系统。众所周知,扫地机在运行的过程中,遇到地面上的地毯、毛巾等,很容易被卡住。而且目前扫地机的避障功能还不完善,总是各种各样的缺点,像目前市场上比较常见的单目视觉识别系统,单一的摄像头获取到的信息及其有限,在遇到门槛这种比较低的阻挡时候往往不能做到有效的判断,3D结构光方案也会有类似的问题。因此这个时候就可以换一种思路,既然避障不行,那我们可不可以提高越障能力呢?怎么提高越障能力而...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 扫地 洗地 伺服电 发帖人:DSpower 发帖时间:2024-01-26 11:32:00
  • 舵机与智能马桶的完美融合
  • 随着科技的不断发展,智能家居成为了现代生活的重要组成部分。智能马桶作为智能家居的热门产品,其高效、舒适、便捷的功能受到了广大消费者的喜爱。而在智能马桶中,舵机的应用更是为智能马桶带来了无限可能。本文将探讨舵机在智能马桶上的应用及优点。什么是舵机?舵机作为一种位置(角度)伺服的驱动器,本身就是一个小型的伺服电机系统,一个闭环的控制系统。相对于减速电机来说,舵机可以直接通过内置的控制器对电机驱动电路的控制,来实现精确的角度调节和速度控制。在智能马桶中,舵机主要被用于以下两个方面马桶盖的自动开合:目前在智能马桶的翻盖功能实现上,德晟智能提出了两种不同的解决方案:一、翻盖电机:只需要取舵机的电机和减...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:DSpower 发帖时间:2023-12-11 10:48:00
  • 关于智能家居有线通讯的想法!
  • 想通过串口组网!用单片机软件模拟串口,每个单片机开5个串口,用2位数据做地址!理论上可以接32768个末端设备!只传控制信号因该够用了!做成有线的让设备自动组网!在搞个设备接口!无线设备怼一下也自动组!无线用433或2.4g只传控制信号!这样接特殊命令0xaab1写入地址命令。格式为0xaa、0xb1、地址高八位、地址第八位、无意义、无意义、无意义、无意义
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:大大的野猪 发帖时间:2023-02-08 00:15:00
  • NFC智能家电解决方案
  • 众所周知,物联网(IoT)是一个连接日常物品和互联网的系统,它正在迅速改变我们执行日常任务的方式,物联网的影响如今几乎在每一个领域都有体现。IOT应用在智能家居领域的发展,相信大家都不陌生,日常家电从灯具、吊扇到洗衣机现在都开始连上网络。物联网正重新定义我们的居家环境,创造全新的能源管理方式,让生活更加舒适,更丰富有趣。在智能家电领域中,近场通讯技术NFC发挥着重要作用,其不仅简单、低成本、安全、低功耗近距离无线连接,还可以加入诸多应用功能,为整个家庭带来了全新层次的便捷性和互动。在操作层面上,只需轻触一下,即可将家电和联网设备添加到家庭网络,而且只要安装正确的应用程序,就能用智能手机和平板...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 13.56MHZ, 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-07-24 21:59:00
  • 启明智显|基于LINUX系统的86控制面板方案分享
  • 随着家居智能化理念的广泛普及,越来越多智能家居开始代替传统家居参与到人们的生活日常中。为了实现智能家居的一键控制,启明智显根据用户对86盒(智能控制面板)不同性能需求,特基于SigmastarSSD201/SSD202D/SSD212三颗不同性能的MCU与国产芯高效开发平台8ms(8ms.xyz)设计开发多款可快速助力智能控制面板完成联网+彩屏升级+语音交互应用的标准串口屏,对全屋情景实现一键选择。产品规格:MCU:SSD201/SSD202D/SSD212屏幕尺寸:4寸屏幕接口:RGB/MIPI分辨率:480*480/720*720通讯接口:RS232/TTL/WIFI/485交互方式:触...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 串口屏 86盒 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-24 16:57:00
  • 启明智显分享|3.5、4.3寸串口屏在洗碗机上的应用
  • 近年来,随着消费群体的转移,年轻人在消费中的影响力和话语权也越来越大,推动着消费结构的升级。年轻群体在满足基本的物质需求的同时,更注重于生活的品质和便捷,例如餐后对使用过的碗碟,他们更希望通过一个功能齐全的产品代替双手对碗碟进行清洗,从而有更多的时间去做提升自己的事情。洗碗机的出现很完美的解决了这个问题,解放人们的双手,有更舒适美好的生活体验。在消费升级的大背景下,洗碗机在国内家庭的渗透率逐年提高,洗碗机也呈现出市场规模高速增长、产品技术持续迭代、竞争格局急剧变化的特征。如果想让洗碗机在市场中有竞争力,可以将彩屏和洗碗机结合起来,通过全面触屏选择洗碗机的工作模式和查看洗碗机的工作状态等,通过...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 洗碗 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-19 16:23:00
  • SUB-1G超低功耗无线收发芯片dp1101兼容cc1101
  • UB1GHz高集成度无线收发芯片-DP1101今天小编推荐的这款SUB1GHz无线收发芯片DP1101是工作频率在470-510Mhz的,兼容ISM433MH频段物联网芯片,且兼容TI的CC1101RGPR业界低于1GHz频段以下的无线通讯,如315MHz、433MHz、868MHz、915MHz等,泛称为Sub1GHz,其中868MHz、915MHz与ZigBee相同频段,但315MHz、433MHz则为更低频,其他也包含300MHz、387MHz、470MHz、779MHz等,不同国家有不同的规划配置。低频的好处是相同发送功率下可获得较远的传送距离,若使用315MHz,与Wi-Fi的2....
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 门锁 433兆 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-04-26 16:31:00
  • 全屋智能照明系统专用调光IC调光深度0.1%无频闪高辉度
  • 【方案名称:全屋智能照明系统专用调光IC调光深度0.1%无频闪高辉度】产品别名:智能家居照明芯片设计方案、智能家居照明解决方案关键词:智能照明,调光调色,无频闪,LED照明,智能家居照明,调光深度千分之一智能灯具:吸顶灯、吊灯、壁灯、射灯、台灯、落地灯、球泡灯等惠海半导体立足教育、办工、商业、家居等各种照明场景的智能化,为各大LED照明厂商提供专业的LED智能照明解决方案及技术支持。智能家居照明可以通过独特的照明氛围来改善家居环境,从温暖的客厅照明,到唤醒活力的明亮浴室和厨房照明再到舒适的书房照明——针对不同房间可以调节不用的照明氛围,增加家庭室内照明创意。1.惠海H5114方案介绍:H51...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 照明 发帖人:东莞惠海半导体 发帖时间:2020-10-16 17:03:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: